This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:用于控制 Bq27513 OTG 使能的 GPIO

Guru**** 2583385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/876594/tps65987d-gpio-used-to-control-bq27513-otg-enable

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: BQ25713

 您能否确认 TPS65987D GPIO7 GPIO17 可与 "#45 Source_Sink_Event_Port1"事件配合使用、以向 BQ25713A EN_OTG (引脚5)输入提供 USB OTG 启用输出、从而控制 OTG 运行的拉电流/灌电流方向?

由于 TPS65987D 似乎也会在上电时将这些 GPIO 置于高阻态、因此如果在给定时间没有任何信号驱动、是否应在 BQ25713的 OTG_VAP 引脚5上放置一个下拉[接地端]电阻器(100kΩ Ω)以确保 BQ25713处于"正常"灌电流模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、两个 GPIO 都可以使用"#45 Source_Sink_Event_Port1"

    是的、我认为在外部添加下拉电阻器会适合您的设计。 100k 欧姆应该是足够弱的下拉电阻、GPIO 可以将连接拉至高电平