This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS047:四通道驱动程序包中的一个驱动程序无法正常工作

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS048A, SN65LVDS047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/884162/sn65lvds047-one-driver-in-the-quad-driver-package-not-working

器件型号:SN65LVDS047
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS048A

我使用 SN65LVDS047PWR 将单端 SPI 信号转换为可通过 Cat5e 电缆发送的差分信号。 在输入到 SN65LVDS048A 四路 LVDS 接收器之前、每个差分输出端接一个100 Ω 电阻器。 当我向芯片上第一个和第二个驱动器的输入输入输入一个测试时钟信号(大约10kHz)时、我获得预期的差分输出。 当我向第三个驱动器输入相同的测试时钟时、相对于芯片接地、差分输出固定在大约+2.6V。 无论第三个驱动器的输入是多少、输出都不会改变。 我使用+3.3V 为芯片供电、输入时钟摆幅为0-3.3V。

我已经尝试更换电路中的芯片、认为它可能已因 ESD 或焊接热而损坏(即使是使用正确的外形进行回流焊)、但第三个驱动器的行为在不同的芯片之间保持不变。

我们非常感谢您在诊断此问题时提供的任何帮助。


P.S. 功能方框图第一页上的 SN65LVDS047数据表中似乎存在错误。 与门的输出不应连接到第四个驱动器的输入、而应连接到第三个驱动器的使能线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    只是为了澄清、第三个 LVDS 驱动器输出上的每一行固定为~2.6V、如果换出器件、这不会改变? 这很奇怪。 您是否检查过您的电路板(或此数据路径上的任何位置)在这些线路上是否存在任何电源短路?

    此致、

    I.K.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我弄清楚了这个问题、我使用的 RJ45插孔的封装将第三个差分输出的网与另一个网交换、所以我在原以为是第三个驱动器的输出时实际上并没有查看。 一旦我探测到正确的输出、差分输出就会在示波器上显示得很好。

    尽管 SN65LVDS047的数据表中的功能方框图中仍有错误、使能和栅极的输出不应与第4个驱动器的输入连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    很高兴看到您解决了此问题。 是的、功能方框图中存在错误。 感谢您指出这一点、我将努力在数据表中解决这一问题。

    此致、

    I.K.