This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810EVM:DS250DF810EVM 配置

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810, DS250DF810EVM, LMH1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/884185/ds250df810evm-ds250df810evm-configuration

器件型号:DS250DF810EVM
主题中讨论的其他器件:DS250DF810LMH1218

我在 DS250DF810EVM 上使用 SigCon。 它在0x30上连接、但读出器件是 LMH1218、而不 是 DS250DF810。 我根据指南添加了一个器件、但它不会显示在器件型号下拉框中。 我可以切换 LED、使其看到控制器。 我需要有关如何使 SigCon 查看 DS250器件的帮助? SigCon 版本为2.0.0.8、5/12/16。 运行 Windows 10。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要更新到 DS250配置文件、一切都很好。