This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 不确定如何找到 VCC/2电源芯片

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: REF2033, REF2030, REF2041, REF2025, TLE2426, TLE2425, TLE2426-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/876114/not-sure-how-to-find-vcc-2-supply-chips

主题中讨论的其他器件:REF2033REF2030REF2041REF2025TLE2426TLE2425TLE2426-Q1

我还记得、过去有一条芯片线放置了一个 Vcc 的一半电源、就像一个输出电源轨中点的电源一样。 当我四处走动时、我没有任何运气。 有人知道这些芯片是否仍然存在、我在 TI 产品线中的什么位置可以找到它们吗?

谢谢、

劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lloyd、

    我使用 TI 的 LDO 电源产品搜索工具来缩小具有2个或更多稳压输出的 LDO 的范围。
    它提供了43个匹配结果、请参阅以下链接。

    http://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/products.html#p32=2;3

    您可能会想到 TPS70175。
    http://www.ti.com/product/TPS70175-Q1

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    感谢您的建议、但这不是我想要的。

    我正在寻找一个稳压器、它将输入的内容的一半输出到其中。 它们过去是为了假装一个单电源(如12v)是一个双电源(+/-6V)、方法是提供一个跟踪变化的输入电压的中点。 当电池放电时、我的电源电压会发生很大变化、但我仍然需要经过良好调节的中点电压、该电压可以输出少量电流(例如10mA 左右)。

    劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lloyd、

    您能否提供有关您将如何使用电源电压的任何信息? 这可能有助于我们找到您要查找的器件。

    我知道的唯一一个输出电源和1/2电源的器件是 REF2025、REF2030、REF2033和 REF2041。 我认为这并不是您所需要的、但它们可能适用于您的应用。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳埃德

    我搜索 了虚拟接地

    下面是 TLE2425、TLE2426、TLE2426-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德

    谢谢! 2425是一个固定输出、但2426正是我所寻找的、它可以将一半的电源输出到可能的水平。 我不记得术语"虚拟接地"。

    Tim、感谢您的建议、但这些是固定值、我需要跟踪输出。

    感谢您的帮助、

    劳埃德