This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BPHPEVM:Windows 10 GUI 上的 PWRCTL1/2功能

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BPHPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/884160/tusb4020bphpevm-pwrctl1-2-feature-on-windows-10-gui

器件型号:TUSB4020BPHPEVM

我正在尝试使用 TUSB4020BPHPEVM 评估模块、我想知道是否有办法在 Windows 10上利用该 IC 的 PWRCTL1和 PWRCTL2功能。 是否有办法通过 Windows 10 GUI 切换这些引脚、以及是否有任何 API 可通过 Python 执行相同的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    PWRCTLx 引脚由 USB 主机控制器使用 USB 命令进行控制。  我们没有可用于覆盖 USB 主机控制器的实用程序。

    您可以检查 USB 2.0规范(可从 USB.org 下载)并搜索"port_power"以查看主机设置和清除端口电源的条件。

    此致、

    JMMN