This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359:TLK110 PHY

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879024/tmdsice3359-tlk110-phy

器件型号:TMDSICE3359

您好!

我想在项目中使用以太网 PHY TLK110PT 产品。 但我们在 TI 站点上遇到以下警告。 我们将来在提供此产品时是否会遇到问题? 如果该产品不可用、您能否推荐引脚对引脚和相同规格的不同产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cagla、您好!

    我建议您在项目中使用 DP83822或 DP83826。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、  

    感谢您的再次光临。 我检查了您 建议我使用的 IC、我发现了两个电路。 我可以使用 AM335X 处理器并 获取参考 AM335X ICE 板、但当我检查 ICE 板中的以太网电路时、我发现已使用 MII 和 RMII 协议。 顺便说一下、我看到了使用 DP83867I 的第二个电路。 第二个电路中使用了 MII 协议。 这些电路彼此相似、但 我也看到了一些差异。  我共用下面的两个电路。 我有一些问题。

    • 我能否在项目中使用第二个电路而不是第一个电路而不进行更改?
    • 在我的项目中、我应该在第二个电路中进行哪些更改?
    • 我还想使用 Linux Arago 如果我在项目中使用第二个电路、我必须在内核中进行更改吗?

    提前感谢 您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83867是千兆位 PHY、外形不兼容。 我们建议 使用 DP83822。 您可以根据当前设计实现选择 MII 或 RMII。

    此致、

    GET