This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:PPHV 上的电容

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883799/tps65988-capacitance-on-pphv

器件型号:TPS65988

大家好、

我的客户想知道为什么在我们的 PPHV 引脚上建议在灌电流路径上放置47uF 电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    该电容器用于去耦目的、也有助于 RCP。 建议使用此电容器、这将有助于保护 TPS65988和系统侧的 FET 免受负载瞬态的影响。  

    谢谢、

    Emma