This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HV:芯片不能#39;t 不能承受70V 电压。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/876329/tcan1042hv-the-chips-doesn-t-stand-70v

器件型号:TCAN1042HV

你(们)好。

我们在其中一个设计中使用 TCAN1042HVDRB、因为我们需要在 CANH/CANL 上承受65V 电压。

遗憾的是、收发器在60V 时似乎出现故障。

我们在 DigiKey 上购买了芯片、但我们不确定芯片是否确实是"H"后缀(即使袋上的基准电压良好)、因为标记是相同的(1042V)。

您能否确认此收发器在 CANH/CANL 上可以承受65V 电压,而总线上没有外部组件?

此致、

Maxime。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    是的、我可以确认 TCAN1042HVDRB 在 CANH 或 CANL 引脚上能够承受高达70V 的直流电压。  您能否向我们提供有关短路测试是如何进行的任何信息?  例如、如果将短路电压"热插接"到 CAN 线路上、则可能会由于电缆的电感而发生大电压过冲。  在这种情况下、可能已超过70V 额定值。  在这些情况下、在测试期间监测示波器上器件引脚的电压非常有用、以确保充分了解 IC 的实际应力。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的快速回复。

    我们通过在 CANH 上施加故障电压并使 CANL 悬空来执行测试。 我补充说、这些信号上没有电阻器也没有电容器、因此可能会发生过冲/欠冲。

    我们将按照您所述进行一些其他测试。

    此致、Maxime。