This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:1000BASE-T 以太网 PHY ESD 保护

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06, ESDS314, TPD4E1U06, ESDS304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/884121/tpd4e05u06-1000base-t-ethernet-phy-esd-protection

器件型号:TPD4E05U06
主题中讨论的其他器件: ESDS314TPD4E1U06ESDS304

各位专家、您好!

我的客户正在寻找专用于1000BASE-T 以太网 PHY 的 ESD 保护器件。 TPD4E05U06是否适用于此处? 或者您还有其他建议吗?  我发现竞争对手的 ESD 保护 IC 使用双向二极管、例如 Semtech uClamp2804L。 那么 、客户应该在这里使用单向或双向器件吗? 谢谢你。

BR、

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以太网信号不会低于接地值、因此您可以使用单向 ESD 器件。 我们还有用于以太网 ESD 保护的 TPD4E1U06、ESDS304、ESDS314。