This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:软件兼容性

Guru**** 2554680 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, TLK105, DP83822IF, TLK105L, TLK106, TLK106L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878136/dp83822i-software-compatibility

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他部件:SYSBIOSTLK105TLK105LTLK106TLK106L

你好。

如果将 TLK105LRHB 软件应用于 DP83822IRHBR、
DP83822 IRHBR 的行为是否与 TLK105LRHB 相同?
我想知道我是否可以转移 TLK105LRHB 软件。

谢谢你。
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taishi、  

    您所指的是哪种类型的软件? 我们在此处提供了适用于 DP83822的软件:

    http://www.ti.com/tool/ETHERNET-SW

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cecilia、
    很抱歉、没有解释。
    该软件是 SYSBIOS。
    如果 TLK 105 LRHB 在 AM 3357 (SYS BIOS)的配置下工作、
    是否将在不更改 SYS BIOS 的情况下替换 DP 83822IRHBR 工作模式?
    谢谢你。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taishi、  

    我对该软件及其兼容性不太熟悉。 我正在 SYSBIOS 团队中进行循环、以获得更多见解。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    感谢您的回答。

    如果您有 SYS BIOS 团队的回答、请联系我们。

    谢谢你。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taishi、

    根据 TI 网站:

    --------------------------------------------------

    替换为 DP83822I –该器件与比较器件具有相同的功能和引脚排列、但并不完全等效。
    DP83822IF –该器件与比较器件具有相同的功能和引脚排列、但并不完全等效。 DP83822IF 器件是 TLK105的引脚兼容型升级版、具有光纤支持。        

    --------------------------------------------------

    DP83822是一款功能丰富且引脚对引脚可升级的选项、适用于 TLK105、TLK106、TLK105L 和 TLK106L 10/100Mbps 以太网 PHY

    --------------------------------------------------

    在我看来、功能和引脚是相同的。 对于 AM335x、关键的注意   是其 EMAC 与 PHY 的通信方式是否相同。 您必须查看 他们制作 TLK105和 DP83822的分部。

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ming、

    感谢您的回答。
    请确认吗?
    >>对于 AM335x 而言,主要的关注点是 EMAC 的使用方式
    >>与 phy 的通信是否相同。 您必须查看他们制作 TLK105和 DP83822的分部。
    谢谢你。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、


    您对此问题是否有任何更新?

    谢谢你。
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taishi、

    如果 AM335X 仅关心 MAC 上的通信、则是、则应该是相同的。 TLK105和 DP83822均支持 MII 和 RMII。

    谢谢、

    Cecilia