This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:引脚条件@复位状态

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871600/dp83867ir-pin-condition-reset-state

器件型号:DP83867IR

你(们)好

我的客户有疑问。

在复位状态下、DP83867IR 引脚是否为高阻态?
还是每个引脚在内部上拉或下拉?

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 T:

    我将对此进行研究、下周早些时候我会再次与您讨论。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nikhil

    感谢你的答复。

    您确认了吗?
    如果可以的话、这将非常有帮助。

    注意事项

    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T Kishi:

    我已联系我们的测试和验证团队、并将在收到信息后尽快回复您。  

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在复位时查找附加的引脚状态。 感谢您的耐心。  

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nikhil

    感谢您的通信。

    如果您知道、请告诉我。

    顺便说一下、下拉电阻是多少?

    注意事项

    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    复位期间、请查找随附的引脚状态和拉电阻值。

    信号 类型 内部 PU/PD
    (Ω μ A)
    INT/PWDN PU 9K
    MDIO Hi-Z Hi-Z
    MDC PD 9K
    RXDV PD 9K
    CRS PD 9K
    RXER PD 9K
    RXD0 PD 9K
    RXD1 PD 9K
    RXD2 PD 9K
    RXD3 PD 9K
    RXD4 PD 9K
    RXD5 PD 9K
    RXD6 PD 9K
    RXD7 PD 9K
    LED_0 PD 9K
    LED_1 PD 9K
    LED_2 PD 9K
    PD 9K
    CLK_O PD 9K
    TXEN PD 9K
    TXD0 PD 9K
    TXD1 PD 9K
    TXD2 PD 9K
    TXD3 PD 9K
    TXD4 PD 9K
    TXD5 PD 9K
    TXD6 PD 9K
    TXD7 PD 9K
    RESETN -

    -

    谢谢、

    Nikhil