This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C031:LVDS DS90C031故障

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C032, DS90C031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/877838/ds90c031-lvds-ds90c031-failure

器件型号:DS90C031
主题中讨论的其他器件:DS90C032

使用的器件:DS90C031、DS90C032

1.当 LVDS 驱动器的输入被馈入5V、500KHz 时钟信号时、LVDS 驱动器输出端的 DOUT+线路被视为卡在1.2V。同时、DOUT-线路显示正常 LVDS 输出。 DOUT+与 VDD (IC 电源引脚)之间的无源电阻测量结果显示为118欧姆(在断开总线并关闭所有器件电源后)。 这种行为表示什么? 出现此故障的原因可能是什么? 在这种情况下、此故障对连接到总线的接收器器件有何影响?

在单独的情况下、在单独的 LVDS 接收器 DS90C032和驱动器 DS90C031 IC 上执行了无源电阻测量。 但是、发现电阻值在不同的测量值之间有所不同(使用万用表:Keysight U1252B 万用表)。 您能解释一下这种观察的原因吗?


3.对于 LVDS 接收器、DS90C032数据表提到了输入端的上拉和下拉电阻器、但没有提到这些值。 请提供片上上上上上拉和下拉电阻器的近似值。

4. ESD 保护电路是否适用于所有引脚或特定引脚?

5.如何在 LVDS 驱动器输出 DOUT+和 DOUT-上保持1.2V 的失调电压。 它是通过电阻分压器还是通过有源电路?

6.如果可能,请提供 LVDS 驱动器和接收器 IC (DS90C031DS90C032)的通用方框图

原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、请提供 LVDS 驱动器和接收器 IC (DS90C031和 DS90C032)的通用方框图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasanth、您好!

    您的第一个问题中是否有输入5V 信号和 LVDS 驱动器输出的示波器屏幕截图? 您拥有的所有 DS90C031 IC 是否都会发生这种情况?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    电流、我没有输入波形的示波器捕获。 驱动器 IC 的输入是频率为500KHz 且振幅为5V 的时钟信号(相对于公共接地从0V 摆动至5V)。 由于目前正在进行故障分析、因此很难为故障器件上电并获取示波器波形。

    PCB 中仅存在一个 LVDS 驱动器 IC。

    此致、

    Prasanth。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasanth、您好!

    您的故障分析结果是否?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    还没有。 即使在打开 IC 以查找任何物理损坏后、我们也没有注意到任何东西。 如果您可以分享有关此类故障的一些信息、那将是一件很好的事情。

    此致、

    Prasanth。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasanth、您好!

    我实际上没有关于此类故障的任何信息、因为它不清楚故障是什么。 您是否能够在 正常器件和不良器件之间提供输入5V 信号和 LVDS 驱动器输出的示波器屏幕截图? 此外、您是否已使用良好的器件和不良的器件执行了换用测试?  

    此致、

    I.K.