This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:下行端口上无数据

Guru**** 2931370 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/876343/tusb8044a-no-data-on-downstream-ports

器件型号:TUSB8044A

您好!

我设计了一个具有4路输出的 USB 集线器。

我看到的问题是在连接了摄像头模块的下行端口上。 上游端口似乎正常工作、在 PC 端可以看到集线器、

问题出在晶振侧,芯片脱离复位状态,看不到时钟。 请检查所附图片。

一张图片展示了 EVM 上晶体的行为、其余图片显示在定制集线器上。

下行端口连接到摄像头模块、上行连接到 PC、与 EVM 上使用的设置相同。

定制板上的晶振试图在芯片从复位状态中唤醒,但有一些东西阻止了芯片,在时钟实际 存在之前,有多个尝试,所以芯片脱离复位状态,看不到时钟,因此这会导致未定义的行为。 我们不知道导致这种情况的原因是什么。

请帮我们提供一些提示吗?

e2e.ti.com/.../Desktop.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够共享原理图、以便我可以与您的定制板实现更相似的设计? 您的3.3V 电压轨在加电时是否有任何问题? 使用3.3、1.1、GRST 和 XI 的波形会有帮助吗? TUSB8044A IC 可能存在焊接问题吗? 在某些情况下、当 GND 焊盘没有足够的焊料或连接不良时、可能会导致问题。 您能在多个器件的多个平台上看到此问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    时钟行为看起来正常。 如果您在连接了主机且连接了下游器件但未使用 EEPROM 但未处于 SMBus 模式(已连接)的情况下为 EVM 加电,则 EVM 上的时钟示波器图如下。 如果集线器安装了有效的 EEPROM 或处于 SMBus 模式、时钟将保持更长的时间。

    我建议移除连接的 EEPROM、以查看是否会导致任何问题。 如果集线器连接了一个空白 EEPROM、集线器将默认配置为编程端点。

    此外、作为一个调试步骤、时钟运行后、您可以尝试强制重置集线器(只需将 GRSTz 短接至接地)、以查看这是否会影响行为。

    如果您仍然遇到问题、您能否发送上游 DP/DM 线路的示波器截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、此 TT 由 TI 代表在内部处理。  我将关闭 E2E 主题、我们将继续讨论内部主题。