This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB962-Q1:DS90UB962是否可以同时接收两个不同的串行器/解串器信号、一个串行器/解串器是 DS90UB953、另一个是 DS90UB933?

Guru**** 2551300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883884/ds90ub962-q1-does-ds90ub962-can-recieve-two-different-serdes-signal-at-the-same-time-one-serdes-is-ds90ub953-other-is-ds90ub933

器件型号:DS90UB962-Q1

在中、串行器/解串器 DS90UB953是 MIPI 信号、在中、DS90UB933是 DVP 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以。 您可以为每个通道选择分配的通道(寄存器0x4c)并设置正确的工作模式(RX 模式–端口配置 FPD3_MODE 寄存器0x6D[1:0]位)。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有不同的摄像机、百万像素、这种情况下使用 DS90UB933与 DVP 信号;百万像素、使用 DS90UB953 与  MIPI 信号、DS90UB962是否可以同步这些不同 的摄像机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 d/s 以启用同步。 模式、它需要两个摄像头具有相同的同步。 信号。 但在这种情况下、您可以使用 RR 模式。

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven

    在同步转发中 ,962是否可以将100万 像素和200万像素源合并到同一 同步的单个视频帧中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能、因为这两个信号没有同步 Vs/hs。

    Steven