This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93:如果未施加电源电压、询问 SN65LVDS93输入通道状态为高电平或低电平

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883299/sn65lvds93-inquired-sn65lvds93-input-channel-status-high-or-low-if-didn-t-apply-supply-voltage

器件型号:SN65LVDS93

您好、先生、

我是否可以从您那里了解 到、如果我没有向 IC 施加电源电压、SN65LVDS93输入通道(DN)状态将保持高电平或低电平?

您能不能告诉我  带和不带 VDD 的输入通道(DN)的状态吗?

谢谢你。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    让我来回顾一下、我很快就会与您联系。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    请问您有没有意见?

    谢谢你。

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    基本上、上面的电路是用于器件断电的开关电路。 SHTDN 栏是低电平有效引脚。 当 SHTDN = L 时、器件处于睡眠模式以节省一些功耗。 如果 SHTDN = H、则器件在正常模式下运行。 电路根据输入引脚的状态打开 PNP 或关闭 NPN。

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。

    Aaron