This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB954

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888247/ds90ub954-q1-ds90ub954

器件型号:DS90UB954-Q1
有一些解码器存在 AEQ 闪烁问题、AEQ 正常日期,如:0x2、0x1/0x3等
但是当发生闪烁时,AEQ 数据变为0xF/0x17,您能不能帮助我知道 为什么  它更改为  0x17?  
    AEQ 的 EQ 值 似乎   动态变化。       变更的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、peiyq、

    AEQ 可能会发生变化、因为链路中存在不稳定的锁定或奇偶校验错误。 我建议运行裕度分析工具来检查系统的眼图裕度并设置最佳 EQ 范围。 请查看此应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/snla301/snla301.pdf

    最棒的

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jiasho

    我已运行映射工具将 AEQ 范围(AEQ_MIN_MAX 地址0xD5)设置为0xE0。

    然后我打印 AEQ_STATUS 值(地址0xD3)。

    有时 AEQ_STATUS 为0xF 或0x17。

    为什么 AEQ_STATUS 超出我设置的 AEQ 范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将 EQ 等级设置为14。

    从 AEQ_STATUS 寄存器中、EQ STage1是位5:3、EQ STage2是位2:0。

    请参阅应用手册 http://www.ti.com/lit/an/snla301/snla301.pdf 中的表4 

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jiasho

    >从 AEQ_STATUS 寄存器中、EQ STage1是位5:3、EQ STage2是位2:0。

    >请参阅应用手册中的表4: http://www.ti.com/lit/an/snla301/snla301.pdf

    我看到了 snla301文档。

    我认为您提到的情况正好相反。

    对于 AEQ_STATUS 寄存器、EQ stage2是位5:3、EQ stage1是位2:0、这是对的吗?

    我找不到有关这方面的文档规格。

    你可以告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经与我的团队进行了验证。 对于 AEQ_STATUS 寄存器、EQ STage2是位5:3、EQ STage1是位2:0。

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我们的客户问题,您能帮助回答?

    如果您检查图像破裂的日志、AEQ_STATUS 即使在 PowerOn 状态下也会发生变化、因此请将以下句子发送给 TI 并要求确认。


    很少发生无法解释的图像破裂。 此时的日志如附件所示(请附上#5的日志)。 AEQ_STATUS 会因通信错误而递增、
    然后再次发生通信错误、AEQ_STATUS 进一步递增。 这种行为使得 AEQ_STATUS 似乎越来越远地偏离最佳状态。
    请回答以下问题。

    1。从日志中、如果错误寄存器设置为即使在 PowerOn 状态也是如此、AEQ_STATUS 似乎正在转换到 Figure 5中的 Increment Inner Loop。
    尽管流程图中未描述此路线、但实际上是否有路线、此状态转换是否正确?
    目前、根据 TI (中国台湾)的建议、环路范围设置为0至 F 的全范围、但0至5是 TI 工具中的适当范围。
    将其设置为0-5似乎是明智的,以避免这种现象,这是正确的吗?

    如下所示的 logcat:

    Kernel_1970-01-01-09_00_35_356.log

    01-01 09:00:54.232 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CAM_SENSOR_DRIVER_cmd:1155 CAM_START_DEV SUCCESS、SENSOR_ID:0x4688、SENSOR_SLAVE_ADDR:0x6c
    01-01 09:00:54.288 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CAM_SENSOR_DRIVER_cmd:1155 CAM_START_DEV SUCCESS、SENSOR_ID:0x2770、SENSOR_SLAVE_ADDR:0x6c

    01-01 09:00:56.958 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:738 ov2718:RET=0、读取0x7A=0x0 0x4E=0x4
    01-01 09:00:56.959 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:763 ov2718:读取 DEVICE_STS=0xDF、 AEQ_STATUS=0x2
    01-01 09:00:56.959 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:767 ov2718:读取 STS1=0x3、STS2=0x4
    01-01 09:00:56.959 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:771 ov2718:读取 RX_PAR_ERR_HI = 0x0、RX_PAR_ERR_LO = 0x0
    01-01:00:56.991 0 E CAM_ERR:CAM-ISP:CAM_FEI_CSID_IRQ:2884 CSID:1 unbounded_frame
    01-01 09:00:57.018 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:738 ov2718:RET=0、读取 0x7A=0xE 0x4E=0xE5
    01-01 09:00:57.019 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:763 ov2718:读取 DEVICE_STS=0xDF、 AEQ_STATUS=0x4
    01-01 09:00:57.019 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:767 ov2718:读取 STS1=0x3、STS2=0x4
    01-01 09:00:57.021 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:771 ov2718:读取 RX_PAR_ERR_HI = 0x0、 RX_PAR_ERR_LO = 0x1A

    01-01 09:00:58.338 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:738 ov2718:RET=0、读取0x7A=0x0 0x4E=0x4
    01-01 09:00:58.339 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:763 ov2718:读取 DEVICE_STS=0xDF、 AEQ_STATUS=0x4
    01-01 09:00:58.339 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:767 ov2718:读取 STS1=0x3、STS2=0x4
    01-01 09:00:58.348 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:771 ov2718:读取 RX_PAR_ERR_HI = 0x0、RX_PAR_ERR_LO = 0x0
    01-01:00:58.372 0 E CAM_ERR:CAM-ISP:CAM_FEI_CSID_IRQ:2884 CSID:1 UNUNQ界 帧
    01-01:00:58.397 0 E CAM_ERR:CAM-ISP:CAM_FIFE_CSID_IRQ:2884 CSID:1 UNQ界 帧
    01-01 09:00:58.409 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:738 ov2718:RET=0、读取 0x7A=0xF 0x4E=0x25
    01-01 09:00:58.410 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:763 ov2718:读取 DEVICE_STS=0xDF、 AEQ_STATUS=0x5
    01-01 09:00:58.410 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:767 ov2718:读取 STS1=0x3、STS2=0x4
    01-01 09:00:58.411 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:771 ov2718:读取 RX_PAR_ERR_HI = 0x0、 RX_PAR_ERR_LO = 0x3C

    01-01 09:00:59.618 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:738 ov2718:RET=0、读取0x7A=0x0 0x4E=0x4
    01-01 09:00:59.619 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:763 ov2718:读取 DEVICE_STS=0xDF、 AEQ_STATUS=0x5
    01-01 09:00:59.620 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:767 ov2718:读取 STS1=0x3、STS2=0x4
    01-01 09:00:59.621 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:771 ov2718:读取 RX_PAR_ERR_HI = 0x0、RX_PAR_ERR_LO = 0x0
    01-01:00:59.656 0 E CAM_ERR:CAM-ISP:CAM_FEI_CSID_IRQ:2884 CSID:1 UNUNQ界 帧
    01-01 09:00:59.678 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:738 ov2718:RET=0、读取 0x7A=0x4 0x4E=0x4
    01-01 09:00:59.678 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:763 ov2718:读取 DEVICE_STS=0xDF、 AEQ_STATUS=0x7
    01-01 09:00:59.678 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:767 ov2718:读取 STS1=0x3、STS2=0x4
    01-01 09:00:59.679 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:771 ov2718:读取 RX_PAR_ERR_HI = 0x0、 RX_PAR_ERR_LO = 0x8

    01-01 09:00:59.858 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:738 ov2718:RET=0、读取0x7A=0x0 0x4E=0x4
    01-01 09:00:59.858 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:763 ov2718:读取 DEVICE_STS=0xDF、 AEQ_STATUS=0x7
    01-01 09:00:59.858 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:767 ov2718:读取 STS1=0x3、STS2=0x4
    01-01 09:00:59.859 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:771 ov2718:读取 RX_PAR_ERR_HI = 0x0、RX_PAR_ERR_LO = 0x0
    01-01:00:59.863 0 E CAM_ERR:CAM-ISP:CAM_FEI_CSID_IRQ:2884 CSID:1 unbounded_frame
    01-01:00:59.878 0 E CAM_ERR:CAM-ISP:CAM_FEI_CSID_IRQ:2884 CSID:1 UNUNQ界 帧
    01-01 09:00:59.918 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:738 ov2718:RET=0、读取 0x7A=0xF 0x4E=0x65
    01-01 09:00:59.919 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:763 ov2718:读取 DEVICE_STS=0xDF、 AEQ_STATUS=0xF
    01-01 09:00:59.919 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:767 ov2718:读取  STS1=0x7、STS2=0x4
    01-01 09:00:59.920 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:771 ov2718:读取  RX_PAR_ERR_HI = 0x1、RX_PAR_ERR_LO = 0x3B

    01-01 09:01:01.989 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:738 ov2718:RET=0、读取0x7A=0x0 0x4E=0x4
    01-01 09:01:01.990 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:763 ov2718:读取 DEVICE_STS=0xDF、 AEQ_STATUS=0xF
    01-01 09:01:01.990 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:767 ov2718:读取 STS1=0x3、STS2=0x4
    01-01 09:01:01.992 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:771 ov2718:读取 RX_PAR_ERR_HI = 0x0、RX_PAR_ERR_LO = 0x0
    01-01:02.0450 E CAM_ERR:CAM-ISP:CAM_FIFE_CSID_IRQ:2884 CSID:1 unbounded_frame
    01-01:02.0520 E CAM_ERR:CAM-ISP:CAM_Fif_CSID_IRQ:2871 CSID:1 ERROR_ECC
    01-01:02.059 0 E CAM_ERR:CAM-ISP:CAM_FIFE_CSID_IRQ:2884 CSID:1 UNUNQ界 帧
    01-01 09:01:02.062 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:738 ov2718:RET=0、读取 0x7A=0xF 0x4E=0x24
    01-01 09:01:02.063 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:763 ov2718:读取 DEVICE_STS=0xDF、 AEQ_STATUS=0x17
    01-01 09:01:02.063 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:767 ov2718:读取  STS1=0x13、STS2=0x4
    01-01 09:01:02.063 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:771 ov2718:读取 RX_PAR_ERR_HI = 0x0、RX_PAR_ERR_LO = 0x0
    01-01:02.066 0 E CAM_ERR:CAM-ISP:CAM_FIFE_CSID_IRQ:2884 CSID:1 UNUNQ界 帧
    01-01:02.02.1000 E CAM_ERR:CAM-ISP:CAM_FIFE_CSID_IRQ:2884 CSID:1 unbounded_frame
    01-01:01:02.107 0 E CAM_ERR:CAM-ISP:CAM_FEI_CSID_IRQ:2871 CSID:1 ERROR_ECC
    01-01:01:02.114 0 E CAM_ERR:CAM-ISP:CAM_FIFE_CSID_IRQ:2884 CSID:1 unbounded_frame
    01-01 09:01:02.118 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:738 ov2718:RET=0、读取 0x7A=0xF 0x4E=0x65
    01-01 09:01:02.118 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:763 ov2718:读取 DEVICE_STS=0xDF、 AEQ_STATUS=0x1F
    01-01 09:01:02.119 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:767 ov2718:读取  STS1=0x27、STS2=0x4
    01-01 09:01:02.119 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:771 ov2718:读取  RX_PAR_ERR_HI = 0x9、RX_PAR_ERR_LO = 0xFC
    01-01:01:02.136 0 E CAM_ERR:CAM-ISP:CAM_FIFE_CSID_IRQ:2884 CSID:1 unbounded_frame
    01-01:01:02.151 0 E CAM_ERR:CAM-ISP:CAM_FEI_CSID_IRQ:2871 CSID:1 ERROR_ECC
    01-01:02.02.02.158 0 E CAM_ERR:CAM-ISP:CAM_FIFE_CSID_IRQ:2884 CSID:1 unbounded_frame
    01-01:01:02.173 0 E CAM_ERR:CAM-ISP:CAM_FEI_CSID_IRQ:2884 CSID:1 UNUNQ界 帧
    01-01 09:01:02.178 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:738 ov2718:RET=0、读取 0x7A=0xF 0x4E=0x25
    01-01 09:01:02.178 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:763 ov2718:读取 DEVICE_STS=0xDF、 AEQ_STATUS=0x0
    01-01 09:01:02.179 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:767 ov2718:读取  STS1=0x13、STS2=0x4
    01-01 09:01:02.181 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:771 ov2718:读取 RX_PAR_ERR_HI = 0x0、RX_PAR_ERR_LO = 0x0

    01-01 09:03:56.028 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:738 ov2718:RET=0、读取0x7A=0x0 0x4E=0x4
    01-01 09:03:56.029 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:763 ov2718:读取 DEVICE_STS=0xDF、 AEQ_STATUS=0x0
    01-01 09:03:56.029 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:767 ov2718:读取 STS1=0x3、STS2=0x4
    01-01 09:03:56.029 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:771 ov2718:读取 RX_PAR_ERR_HI = 0x0、RX_PAR_ERR_LO = 0x0
    01-01:03:56.036 0 E CAM_ERR:CAM-ISP:CAM_FEI_CSID_IRQ:2866 CSID:1 ERROR_CRC
    01-01 09:03:56.088 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:738 ov2718:RET=0、读取 0x7A=0xF 0x4E=0x2

    01-01 09:03:56.576 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CAM_SENSOR_DRIVER_cmd:1189 CAM_STOP_DEV 成功、SENSOR_ID:0x4688、SENSOR_SLAVE_ADDR:0x6c
    01-01 09:03:56.743 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CAM_SENSOR_DRIVER_cmd:1189 CAM_STOP_DEV 成功、SENSOR_ID:0x2770、SENSOR_SLAVE_ADDR:0x6c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peiyq、

    AEQ 范围应根据地图结果进行设置。 客户是否运行了地图工具? 您能否分享结果?

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiashow、您好!

    您能不能再仔细检查一下?地图将很快上传。

    此外、您能否帮助确认以下屏幕截图?

    在该图中、似乎只有当加电达到 AEQ 停止时、它才会结束 但实际上、在 AEQ 停止后、如果正常操作过程中出现错误、日志将继续查找合适的 EQ 值。

    请帮助确认流程图是否不应在 AEQ 停止后直接转到结尾、而是将等待。 如果出现错误、您将继续调整 EQ 值(如日志中所示)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新此地图结果。  

    e2e.ti.com/.../JVC_5F00_Software_5F00_AEQ_5F00_Setting_5F00_Test_5F00_Result_5F00_v0.1_5F00_20190514.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请帮助回答此问题。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、peiyq、

    没错、AEQ 将继续检查错误、即使在它稳定后也是如此。

    结果对我来说很好、只需确保根据结果设置 EQ 范围。

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiasho、您好!

    您是否可以为 上述 分析更新流程图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、peiyq、

    我将记下它。

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiasho、您好!

    请帮助更新 流程图。

    此外、您能否告诉我以下原因的根本原因:  

    01-01:00:56.991 0 E CAM_ERR:CAM-ISP:CAM_FEI_CSID_IRQ:2884 CSID:1 unbounded_frame
    01-01 09:00:57.018 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:738 ov2718:RET=0、读取 0x7A=0xE 0x4E=0xE5
    01-01 09:00:57.019 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:763 ov2718:读取 DEVICE_STS=0xDF、 AEQ_STATUS=0x4
    01-01 09:00:57.019 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:767 ov2718:读取 STS1=0x3、STS2=0x4
    01-01 09:00:57.021 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:771 ov2718:读取 RX_PAR_ERR_HI = 0x0、 RX_PAR_ERR_LO = 0x1A

     

    该误差的原理是什么? 如果 MAP 值良好、为什么仍然存在此问题? 这种问题是否不可避免?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎有一些 CSI 错误。 您能否在串行器侧检查0x5C - 0x60上的寄存器? 如果您在串行器上看到 CSI 错误、请检查摄像头输出。

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiasho、您好!

    我们已经检查了 MIPI 波形。

    出现闪烁问题时、SER 侧没有错误(DES 侧有错误)。

    FPDLink III 是否有其他原因导致闪烁问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peiyq、

    让我澄清一下、SER 错误寄存器上没有错误吗?

    您在 DES 端看到了哪些错误? 您是否读取了寄存器0x4D、0x4E、0x55、0x56?

    最棒的

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jiasho

    > SER 错误寄存器上没有错误?

    我没有读取 SER 错误寄存器(0x5C-0x60)。

    我使用示波器检查了 MIPI 波形。

    >您在 DES 端看到了哪些错误? 您是否读取了寄存器0x4D、0x4E、0x55、0x56?

    是的、我读取这些寄存器。 以下是日志。

    01-01:00:56.991 0 E CAM_ERR:CAM-ISP:CAM_FEI_CSID_IRQ:2884 CSID:1 unbounded_frame
    01-01 09:00:57.018 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:738 ov2718:RET=0、读取 0x7A=0xE 0x4E=0xE5
    01-01 09:00:57.019 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:763 ov2718:读取 DEVICE_STS=0xDF、 AEQ_STATUS=0x4
    01-01 09:00:57.019 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:767 ov2718:读取 STS1 (0x4D)=0x3、STS2 (0x4E)=0x4
    01-01 09:00:57.021 0 0 I CAM_INFO:凸轮传感器:CHECK_ds953_STATUS:771 ov2718:读取 RX_PAR_ERR_HI (0x55)=0x0、 RX_PAR_ERR_LO (0x56)=0x1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、peiyq、

    在您初始化系统后、您是否可以首先读取0x4D、0x4E、0x55和0x56以清除初始化期间可能发生的任何错误? 然后、一旦您看到闪烁、您会再次读取相同的寄存器?

    现在很难判断这些寄存器中的错误是由系统初始化还是闪烁引起的。

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jiasho

    我 每60ms 间隔读取一次寄存器0x4D、0x4E、0x55和0x56。

    因此结果已被清除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来问题与摄像头有关。 您是否在953端看到 CSI 错误? 当您使用953模式生成时、您是否仍然看到同样的问题?