This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418E-EVM:TCA8418E-EVM GUI:"无法检测 COM 端口"

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, TCA8418E-EVM, TCA8418E, MSP430G2553, TCA8418, MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880547/tca8418e-evm-tca8418e-evm-gui-could-not-detect-com-port

器件型号:TCA8418E-EVM
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2ETTCA8418EMSP430G2553TCA8418MSP430FR6989

您好!

我正在运行具有 MSP-EXP430G2ET 的评估板 p/n TCA8418E-EVM。 找到正确的驱动程序后、我成功使用 TCA8418E_Flasher.bat 对提供的文本文件进行编程。

但是、当在 TCA8418E-EVM GUI 文件夹中启动 setup.exe 时、我会收到"Could not detect COM port"。

有什么想法吗?

谢谢、

(PS:

我使用的是 Windows 10 Pro

为完整起见,以下是运行批处理文件 TCA8418E_Flasher.bat 的结果。

"

*警告:找到的设备与-n 选项不匹配:
已选择:MSP430G2553
-找到:   MSP430G2xx3
-继续吗? (是/否):是
*正在将文件加载到设备中...完成
*正在验证内存(TCA8418E.txt)...完成
*
***********************************************************************************************。
*参数  :-n MSP430G2553 -w TCA8418E.txt -v -g -z [VCC]
***********************************************************************************************。
*驱动程序     :已加载
dll 版本:31400000
* FwVersion  :31200000
接口:  TIUSB
* HwVersion  : E 6.0
* JTAG 模式  :自动
*设备     :MSP430G2xx3
* EEM        :1级,ClockCntrl 1
*擦除模式 :ERASE_ALL
* Prog.File  :TCA8418E.txt
*已验证   :正确
* BSL 解锁 :false
* InfoA 访问:false
* VCC 打开     :3000mV
***********************************************************************************************。
*正在开始目标代码执行...完成
*正在从设备断开连接...完成
*
***********************************************************************************************。
*驱动程序     :已关闭(无错误)
***********************************************************************************************。
*
按任意键继续。 。 。

"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khanh、

    我知道我们的 IO 扩展器当前不支持 MSP430G2 launchpad (希望尽快解决)、这可能是您的 Launchpad 的兼容性问题。 EVM 用户指南提到了一个我认为已停产的旧版 Launchpad 版本1.5。 这可能是问题所在。

    您是否能够使用 LaunchPad 将 SDA/SCL 线路连接到我们的 TCA8418 EVM。 我相信我们可能能够提供一些示例代码供您尝试使用以评估我们的器件。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您提供信息。

    如果您不介意、您能否提供示例代码和说明作为评估 BD 兼容性问题的解决方法。

    希望您能尽快解决兼容性问题。。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khanh、

    我想添加一个指向某些 示例代码 MSP430G2553的链接、这些示例代码可在器件的存储页面上找到。 此代码适用于此系列电路板、可使用 TI 的 Code Composer Studio 刷写到器件中。 此代码不包含特定于键盘的示例、但它具有 I2C 示例项目(msp430g2xx3_USCI_SPI_standard_slave.c)、有助于通过 I2C 与 EVM 连接。 如果您对代码或代码的使用有任何疑问、请告诉我。  

    您是否可以访问其他 LaunchPad 板? 如果您可以访问 MSP430FR6989、我相信我会提供一些更详细的示例。

    此致、
    Eric