This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:在 USB 转 MDIO 工具中检测到所有 PHY ID

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883467/dp83867ir-all-phy-id-getting-detected-in-usb-to-mdio-tool

器件型号:DP83867IR

你(们)好  

我们制作了基于 iMX Solo 的定制板并 通过 RGMII 接口连接 phy? 当我们 尝试 读取 PHY ID 时,我们将获得  所有32 个 phy ID 可用或 无可用 。

 我有以下问题  

1) 1)根据  我 的理解工具 ,应该  仅响应  可用的 phy ID?   如果这种理解 是正确的?  

2) 2)如果 我没有 使用  任何设置, phy 是否会 使用默认 设置?

3) 3)我是否可以通过任何方式确保 PHY  在 USB -2- MDIO 工具的帮助下正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    请检查您的设备管理器、并确保您选择了正确的 COM 端口和 PHY 地址。 还应确保正确选择搭接以获得正确的模式和 PHY ID。  

    谢谢

    Cecilia