请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IR 你(们)好
我们制作了一个基于 IMX 6 Solo 的定制板 ,在这里 我们通过 RGMII 连接 PHY? PHY 在 软件中没有探测 到,当我们探测 MDC ping 时,我们发现 MDC 时钟始终是
即将推出?
1)如果 这 种行为可以吗?
2) 调试此问题的流程是什么?
3) 3)我们 不确定 我们的 phy 是否没有响应或 iMX 是否配置正确? 如何隔离? 在 phy 工作正常之前、我应该从 iMX 获得哪些基本最小信号?