This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:LED 输出

Guru**** 2760725 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883619/dp83825i-led-outputs

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件: DP83825

大家好、  

我的客户对 DP83825I 以太网收发器感兴趣。 但是、它们目前在连接器上使用2个状态 LED、DP83825I 似乎只有1个 LED 输出。  

LED0 (引脚4)和 LED2 (引脚2)是否可以配置为其连接器的输出 LED?

您能不能建议具有2个状态 LED 的不同以太网解决方案?  

谢谢、此致、  

奥比那。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    DP83825和 DP83826都有多个状态 LED。 它们只需正确地捆绑到正确的配置。

    谢谢、

    Cecilia