This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:Bob Smith 端接:电容器的额定电压

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883455/dp83822i-bob-smith-termination-voltage-rating-of-capacitor

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:DP83822EVM

你(们)好

我的客户参考以下应用手册

我们在本应用手册中建议为 Bob Smith 端接使用超过2.5kV 的额定电容器。

但是、DP83822EVM 的电容器额定电压为250V。

哪一项是正确的? 客户是否应使用额定电压为2.5V 的电容器?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    客户应使用额定电压至少为2kV 的电容器  

    谢谢、

    Cecilia