This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:TUSB2077A 仅被识别为 USB1.1集线器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/875894/tusb2077a-tusb2077a-only-recognized-as-usb1-1-hub

器件型号:TUSB2077A

大家好、

我有一个新设计、将 TUSB2077A 用作 PCB 上多个 USB 器件的集线器。 当我将 TUSB2077A 连接到主机 PC 并运行"USB Device Tree Viewer"等 USB 调试软件时、TUSB2077A 仅显示为 USB1.1集线器。 此外、当我将文件从 PC SSD 复制到 USB 记忆棒时、我只能获得大约1MB/s 的数据 它与 USB1.1枚举具有良好的相关性。

我还直接在 PC 上测试了 USB 记忆棒、写入速度超过30MB/s、因此这不是问题。

最初、我忘记了 DP0/DM0上的上拉电阻、然后将其放在 DP0和 DP0PUR 之间的 PCB 上。 但集线器仍被枚举为 USB1.1。 将上拉电阻更改为 DM0、USB 集线器仍然是 USB1.1 (按预期)。

有什么想法、为什么 USB 集线器只被识别为 USB1.1集线器而不是全速设备?

这是 USB 设备树查看器的输出:

=================================== USB 集线器===========================

---------- USB 集线器描述符---
b 描述符长度 :0x09 (9字节)
b 描述符类型 :0x29 (集线器描述符)
bNumberOfPorts :0x07 (7端口)
wHubCharacterististics :0x0009
电源开关 :单
个复合设备 :无
过流保护:单
个 TT 思考时间 :最多8 fs 位乘
以端口指示符 :不支持
bPowerOnToPowerGood :0x32 (100ms)
bHubControlCurrent :0x64 (100mA)
DeviceRemovable (可移动设备) :0x00
位0 :0 (保留、任何值)
位1 :0 (端口1上的设备可移除)
位2 :0 (端口2上的设备可移除)
位3 :0 (端口3上的设备可移除)
位4 :0 (端口4上的设备可移除)
位5 :0 (端口5上的设备可移除)
位6 :0 (端口6上的设备可移除)
位7 :0 (端口7上的设备可拆卸)
PowerControlMask :0xFE
数据(HexDump) :09 29 07 09 00 32 64 00 FE )。。。。。
HubIsBusPowered :0x00 (自供电)

-------- 扩展 USB 集线器描述符--------------------------------------------------------
HubType :USB 2.0集线器
HighestPortNumber :7.

---------- USB 集线器描述符---
b 描述符长度 :0x09 (9字节)
b 描述符类型 :0x29 (集线器描述符)
bNumberOfPorts :0x07 (7端口)
wHubCharacterististics :0x0009
电源开关 :单
个复合设备 :无
过流保护:单
个 TT 思考时间 :最多8 fs 位乘
以端口指示符 :不支持
bPowerOnToPowerGood :0x32 (100ms)
bHubControlCurrent :0x64 (100mA)
DeviceRemovable (可移动设备) :0x00
位0 :0 (保留、任何值)
位1 :0 (端口1上的设备可移除)
位2 :0 (端口2上的设备可移除)
位3 :0 (端口3上的设备可移除)
位4 :0 (端口4上的设备可移除)
位5 :0 (端口5上的设备可移除)
位6 :0 (端口6上的设备可移除)
位7 :0 (端口7上的设备可拆卸)
PowerControlMask :0xFE
数据(HexDump) :09 29 07 09 00 32 64 00 FE )。。。。。

-------- USB 集线器功能---
HighSpeedCapable :没有
高速 :无
MultiTtCapable :无
HubIsMultiTt :没有
ArmedWakeOnConnect :无
IsBusPowered :无
IsRoot :无
数据(HexDump) :00 00 00 00 …

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    TUSB2077A 实际上是一个 FS 集线器、应枚举为 USB 1.1集线器。 当直接插入 USB 设备时、它可能是 HS 设备、您能确认吗? 您如何测量数据传输?