This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E04U04:TPD1E04U04

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E04U04, ESD351
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883460/tpd1e04u04-tpd1e04u04

器件型号:TPD1E04U04
主题中讨论的其他器件: ESD351

您好!

我尝试在 ESD351与 TPD1E04U04之间做出决定、以实现更低的钳位电压。 由于数据表未显示相同波形的电平、因此很难比较这些器件。  

请说明以下哪些部件可为给定8/20us 1A 脉冲提供较低的钳位电压。

谢谢

Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请务必注意、ESD351的电容比 TPD1E04U04大得多。

    ESD351的钳位电压低于 TPD1E04U04