This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6E05U06:导入 TPD6E05U06的 IBIS 模型时出现错误消息

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882302/tpd6e05u06-error-message-when-importing-ibis-model-of-tpd6e05u06

器件型号:TPD6E05U06

我遇到错误消息:

错误:在 Z:/IBIS/TPD6E05U06.ibs 文件中的第197行:典型曲线的重复电压值

在仿真工具(Mentor Graphics HyperLynx)中导入 IBIS 模型时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是一个问题、即重复出现了0伏的线路。 如果您删除此行、我相信该模型将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有2条线具有0V:
    0.00   -1.77E-10   -1.41E-10   -2.12E-10
    0.000.00e+00      0.00e+00   0.00e+00

    我应该删除哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有0都应删除。