This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:可以在 MDIO 总线上将4个 DP83822连接在一起吗?

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/875935/dp83822i-is-it-ok-to-hook-4-dp83822-together-on-the-mdio-bus

器件型号:DP83822I

您好!

 我们使用的是 MPSoC Xylinx Zynq UltraScale+ 。

我 正在使用 DP83822、想知道是否可以将其中的4个连接到 MDIO 总线上。 有什么需要注意的吗?  此外、如何确定 MDIO 是输出还是输入?  由哪个器件驱动它?

此致、

David