This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC180:终端电阻器

Guru**** 2599975 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC180, SN65LBC179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878992/sn65lbc180-termination-resistor

器件型号:SN65LBC180
主题中讨论的其他器件: SN65LBC179

大家好、

感谢您的大力支持。

我的客户询问如何定义端接电阻器的功率。 客户希望使用100欧姆的终端电阻器

我认为 PD =(25mA)^2 *100 = 0.0625

1/8W 电阻就足够了。

请问这是否正确?

我还想知道最大电流。 您能告诉我最大电流吗?

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    SN65LBC180将它将在总线上驱动的最大差分电压定义为 VOD (最大值)= 5.0V。 这将是正常、非故障条件下端接的最大电压为5.0V。 电阻器的功率要求可使用计算得出:

    PD  =  V2  / R  =  (5.0V) 2/100 Ω  =   250mW。  

    在故障条件下、总线差分可能更极端(即 Vdiff = 19V 时为12v 至-7V!) 尽管针对这种情况进行设计可能是过分的。 典型值可能在0.5W 至1.5W 范围内、具体取决于系统要求以适应某些故障条件。  

    驱动器的短路输出电流在内部限制为 IO (最大值)=+/- 250mA。 例如、在总线短接在一起的故障情况下会发生这种情况。 当驱动过端接时、电阻将作用于将此电流限制在远低于此值的水平。  

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我明白了。 感谢您的建议。

    我想再确认一个问题。

    当客户施加5.25V 电压时、VOD (最大值)是多少?

    VOD (max)是否有可能达到5.25V?

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    VOD 的值取决于多种运行条件。 但是、VOD 的实际预期值永远不会达到指定的最大值。 我将解释为什么:

    在驱动器没有内部电阻(将总线驱动至 Vcc 或 GND 时无压降)的理想情况下、VOD 将始终等于 Vcc。 在此模型中、驱动器可以将高驱动总线与 Vcc 完美地短接、将低驱动总线与 GND 完美短接。 这就是 VOD 最大规格的来源、以及它等于标称 Vcc 的原因。 在 Vcc = 5.25V 的情况下、理想 VOD (或 VOD 最大值)也将为5.25V。 但是、由于实际元件的性质、系统中存在固有损耗。 这意味着我们的驱动器的内部电阻值大于零。 因此、在任何电流来自驱动器的有限总线负载上、我们将看到从电源电压到高驱动总线电压(以及从低驱动总线电压到接地)的压降。 该压降将与驱动器提供的电流源成正比、因此会随着总线负载 RL 的降低而增大。

    数据表中定义了流经驱动器的压降上限、即不同负载条件下的最小 VOD。 压降下限指定了 Vcc 处的最大 VOD、以表明器件无法驱动大于电源电压的差分幅度。 然而、在实际情况下、此器件不能驱动与电源电压具有相同幅度的总线差分-它只能驱动较低幅度。  

    简单地说:当 Vcc = 5.25V 时、VOD (Max)= 5.25V。 SN65LBC180将不会实现 VOD (最大值)。  

    请告诉我这种解释是否合理。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的解释。

    我明白了。 我们是否有 X 轴为 VOD、Y 轴为 Vcc 的图? 客户考虑 Vcc 变化时 VODD 将变化多少。

    此外、我们是否具有引脚 FMEA 开路、短路测试的结果?

    此致、

    Yoshi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    差分输出电压将与驱动器输出电流成正比。 图13描述了该电流及其与电源电压 Vcc 的关系。 正如您所期望的那样、当 Vcc 增大时、驱动器电流和由此产生的总线电压会增大。 请告诉我这是否对客户而言不够。

    我不确定我们是否进行了这样的故障模式分析。 该器件在发生短路时在内部限制输出电流、以避免造成器件损坏。 开路情况会影响数据、但不会损坏器件驱动器或接收器。 我能不能问大家对此感兴趣吗?

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的评论。 这是足够的信息。

    客户对所有模式的每个引脚触发条件的行为感到担忧。 如果我们有的话、可以分享吗?

    总之、客户考虑将 SN65LBC180用于驱动器、将 SN65LBC179用于接收器和端接电阻器的电阻为100欧姆。

    请问是否有问题?

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    我认为我不理解"引脚触发条件"。 您能否详细说明客户的问题? 他们是否想详细了解总线故障期间器件的电流限制功能? 这是 ESD 问题吗?  

    SN65LBC180和 SN65LBC179均符合 RS-485标准、因此兼容。 该标准规定了驱动器驱动总负载54欧姆(两个120欧姆终端加上收发器负载)的能力。 100欧姆端接稍微超出了该规格、但如果其他变量未接近该规格的限值、则不应出现问题。 也最好匹配所用电缆的阻抗;如果该值接近100欧姆、则可能更可取。  

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    很抱歉、我没有解释。 客户希望了解引脚对相邻引脚短路的分析结果。

    此外、当 RL 使用100欧姆时、我们是否具有与图13相同的数据?

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    客户希望了解引脚对相邻引脚短路的分析结果。
    该器件对驱动器具有内部电流限制。 如果发生短路、在满足指定条件时、流经驱动器的电流不会超过指定的短路输出电流(IO)。 根据短路的强度、在该故障期间可能无法进行通信。 电流限制已到位、可在短路消失之前为器件提供保护。

    此外、当 RL 使用100欧姆时、我们是否具有与图13相同的数据?
    我认为我们没有这样的数字。 可以假设器件提供的电流与差分线路之间的电阻成反比。 也就是说、如果电阻值较高、为100欧姆、则通过输出的电流将较小。 使用图13作为线性区域所在位置的参考。 如果您希望获得帮助、请告诉我您感兴趣的价值观。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Eric、

    我认为我们没有这样的数字。 可以假设器件提供的电流与差分线路之间的电阻成反比。 也就是说、如果电阻值较高、为100欧姆、则通过输出的电流将较小。 使用图13作为线性区域所在位置的参考。 如果您希望获得帮助、请告诉我您感兴趣的价值观。

    →好的、我明白了。 客户想知道使用100欧姆电阻器时 Vcc = 5.25V 时的最大输出电流。

    是否可以估算?

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    根据我们之前的理想假设、器件能够在任何负载上拉满 Vcc 的差分、输出电流 VOD / RL = 5.25V/100 Ω= 52.5mA。 在实际系统中、由于驱动器的电阻、该电流会更低。 请注意、如果向总线施加了更多的负载或施加了短路条件、此电流将增加到器件的内部电流限制。

    此致、
    Eric