This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:TUSB8042A 是否需要驱动程序?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/875958/tusb8042a-does-tusb8042a-need-a-driver

器件型号:TUSB8042A
主题中讨论的其他器件:TUSB8041

你好!

我的客户已经使用了 TUSB8041、数据表显示:

„无特殊驱动程序要求;可在任何支持 USB 堆栈的操作系统上无缝工作”

这对于 TUSB8042A 也很重要吗?

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marion

    请参阅以下 e2e 回答:  

    e2e.ti.com/.../796562

    它 应该能够与已安装的默认 Windows 10 USB 集线器驱动程序一起工作。

    谢谢

    David