This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:如何使 USB MDIO 接口在 Linux 下显示?

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874490/dp83tc811evm-how-do-i-get-the-usb-mdio-interface-to-show-up-under-linux

器件型号:DP83TC811EVM
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO

我有四个、其中任何一个都不会出现在使用多条 USB 电缆的多台 Linux 计算机上的 dmesg 或 lsusb 中。  我是否需要移动跳线以使 USB-MDIO 正常工作?  我在阅读 e2e.ti.com/.../2402696时的期望 是、我只需插入 USB 端口、就会显示 TTY 设备、并且能够在该设备上发送寄存器集和查询命令。  我看不到 TTY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    USB-2-MDIO 旨在与 Windows 配合使用、遗憾的是、我们目前不支持与 Linux 配合使用的软件。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我提到的关于 USB-MDIO 是 USB 串行的不准确的文章、或者 MSP430是否使用非标准 VID/PID?  如果是后者、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    您所参考的 e2e 帖子概述了算法、以及在构建软件以访问 PHY 寄存器时需要牢记的一些关键因素。

    谢谢、

    Vibhu