This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:如何通过此器件构建7端口?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/892084/tusb4041i-how-to-build-7-port-by-this-part

器件型号:TUSB4041I

大家好、

我的客户希望拥有速率为480Mbps 的7端口 USB2.0、我们是否可以使用两个 TUSB4041I 来构建它?

或者您还有其他建议部分吗?

谢谢、

James  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    可以、通过将一个集线器的下行端口连接到第二个集线器的上行端口、可以对 TUSB4041器件进行分层。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    您是否有推荐电路?  

    这种连接是否会有任何潜在风险? 它会减慢速度吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    USB 规范支持多达5层集线器。  分层集线器是非常常见的应用程序、不存在任何风险、也不会对吞吐量/传播延迟产生明显影响。  请注意、对于第二层集线器的 USB_VBUS 信号、它应该由第一层集线器的电源开关(理想)控制、或者连接到第一层集线器的 USB_VBUS。  不应将其永久拉高。  我们没有参考设计、但我们可以查看客户的原理图。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    对于此处的分层应用示例7端口、第二分层集线器与主机通信的方案是什么? 每个端口的速度是否仍然为480Mbps? 或者是对时间进行多路复用、以便每个端口都有有限的时间将数据流式传输到主机?

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    是的、集线器到集线器的连接速度为480 Mbps (高速)。  任何连接的设备都将以它们支持的速度(高速、全速或低速)进行连接 、并且集线器将在全速/低速设备和高速总线之间转换。  

    主机调度与器件之间的数据传输、USB 不会进行时间多路复用。   

    此致、

    JMMN