This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:CC 发送过流时的行为

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883530/tps25810-behavior-when-cc-sends-over-current

器件型号:TPS25810

大家好、我有关于 TPS25810的问题。

数据表显示"当开关处于过流或过热状态时、故障输出信号"。

因此、当 CC1或 CC2 (=VCONN)发送过流时、我认为该部件输出故障信号。

我的理解是否正确?

请回答我的问题。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FAULT 引脚与 OUT 引脚上的电流有关。 这与 CC 线路无关。 TPS25810数据表中的第7.3.3.2节也介绍了此引脚功能。

    谢谢、

    Emma