This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:如何配置 TUSB2077上电引脚?

Guru**** 2946920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883437/tusb2077a-how-to-configure-tusb2077-poweron-pin

器件型号:

我们将使用 TUSB2077来设计 USB 集线器。 我们希望动态和选择性地打开/关闭下游端口。 TUSB2077有7个 PowerERONx 引脚、这些引脚连接到配电开关使能引脚。 我需要一些专家来教我如何配置 TUSB2077上电引脚。

谢谢。

此致;

曹昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Chang Caa"]

    器件型号: TUSB2077A

    我们将使用 TUSB2077来设计 USB 集线器。 我们希望动态和选择性地打开/关闭下游端口。 TUSB2077有7个 PowerERONx 引脚、这些引脚连接到配电开关使能引脚。 我需要一些专家来教我如何配置 TUSB2077上电引脚。

    谢谢。

    此致;

    曹昌

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

    USB 集线器是从设备、因此它们的端口电源控制由 USB 主机控制器使用 USB 命令进行控制。  这些 USB 命令和上电/断电条件由 USB 规范定义。  它们不是特定的、也不能由集线器修改。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。