This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3080E:(相关问题) SN65HVD3080E 的计算审核

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3080E, SN75ALS176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879960/sn65hvd3080e-related-question-calculation-review-for-sn65hvd3080e

器件型号:SN65HVD3080E
主题中讨论的其他器件: SN75ALS176B

您好!

来自以下 E2E。

请查看 SN65HVD3080E 的计算结果。

SN65HVD3080E 驱动器侧:60mA (最大值)>32mA

接收器侧在12V 时为0.13mA (最大值)、在7V 时为-0.1mA (最小值)、因此12V 侧= 0.13/1=0.13UL 和-7V 侧= 0.1/0.8=0.125UL。

他们是否应该使用更高版本的0.13UL?

此外、与 SN75ALS176B 相比、SN65HVD3080E 具有失效防护接收器(总线开路、短路、空闲)功能。

SN65HVD3080E 不需要如应用手册中所述的失效防护电路。 因为输入迟滞为-0.2V 至-0.08V。 正确吗?

此外、 它能否为总线驱动32UL/0.13UL = 246节点?

衰减的相关内容

在上、它们使用   应用手册图7中的底部电路与 SN75ALS176B。 A=-1dB。

如果它们使用图3中的 TP 电缆。  总共4个( 主控、受控)/1总线。

(传输线路中允许的衰减)=-6 -(-1) x4 =-2dB

从图3可以使用、直至5Mbps、30m。

从图3中可以看出、如果用户想要使用100m 电缆、则可以使用到650kbps、100m。

正确吗?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    他们是否应该使用更高版本的0.13UL?

    SN65HVD3080E 特有一个1/8单位负载、此单元负载可实现每条总线256个节点

    SN65HVD3080E 不需要如 应用手册中所述的失效防护电路

    该器件使用内部失效防护偏置来保持接收器处于已知状态。 这不会为总线的其余部分提供失效防护偏置、也不会提供与外部失效防护网络一样多的抗噪性能。 根据您的应用、SN65HVD3080E 可在具有或不具有外部失效防护偏置的情况下运行。

    因为输入迟滞为-0.2V 至-0.08V

    迟滞电压 Vhys 为30mV。 这是接收器的特性、而不是内部失效防护电路的特性。

    此外、 它能否为总线驱动32UL/0.13UL = 246节点?

    SN65HVD3080E 特有一个1/8单位负载、此单元负载可实现每条总线256个节点

    衰减的相关内容

    如果它们使用图3中的 TP 电缆。  总共4个( 主控、受控)/1总线。

    请分享节点布局图吗? 正在使用什么总线配置? 端接位于何处? 外部失效防护偏置网络要放置在何处?

    (传输线路中允许的衰减)=-6 -(-1) x4 =-2dB

    对于四节点系统而言、这似乎不正确。 任何发送器和接收器之间的总衰减容差应不超过-6dB。 在具有在两个节点上实现的失效防护偏置网络且衰减为-1dB 的点对点系统(2个节点)中、布线的剩余衰减容差为-4dB。  

    (-6dB)- 2*(-1dB)=(-4dB)

    当总线中添加更多节点时、该计算会发生变化。  根据布局和偏置网络实施情况、可以为布线预算更多的衰减容限。 例如、在三节点系统中、中间节点不会看到它未与之通信的终端节点导致的衰减。 请分享您的申请的更多信息、以获得更相关的解释。

    从图3 [LINK]中可以看出、如果用户想要使用100m 电缆、则可以使用到650kbps、100m。

    使用上述电缆衰减容差为-4dB 且电缆值为100m 的示例、 应用手册中的图3 显示了2MHz 至3MHz 之间的最大信号传输速率。

    -4dB * 30m / 100m =-1.2dB ->~2.5MHz

    请告诉我这是否有意义。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    请参阅随附的文件吗?

    e2e.ti.com/.../176B.xlsx

    客户有3个问题。

    您能为这些问题提供支持吗?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    1) 1)     我认为这两个公式相等。 根据您的值、您可以选择更易于计算的值。

     

    2)     2)信号衰减是由传输介质上的压降引起的。 在这种情况下、信号必须流经电缆的电阻(和阻抗)以及 R3的串联电阻。 衰减将与接收器侧交流接地的电阻有关。 这包括接收器负载(Rin)和失效防护电阻器(R1)。 由于差分信号不会通过端接(R2)传输、因此在此计算中不考虑这些值。 应用报告中的电路 b)和 c)显示的衰减值为0dB、因为驱动器和接收器之间没有串联电阻(未考虑电缆损耗)。

    表中电路 A 的值可能会产生误导、因为我认为它们四舍五入至最接近的0.5dB。 直流情况的简化计算使用分压器形式来估算衰减。

    使用此公式、电路的实际衰减值分别约为-0.449和-0.987。 使用相同的公式、我们可以将电缆电阻和任何其他串联电阻添加到 R3、以近似计算总系统衰减。 请注意、这仅包括驱动器和接收器之间的串联电阻、因此对于具有单独驱动器和接收器端口的器件、R3只能包含在接收器端口上。

    假设两个串联电阻 R3和以下值、我们的计算结果如下:

    在最小驱动器输出差分为1.5v 的情况下、我们得到的输入差分与我们计算得出的衰减值将是相同的

    该值远高于接收器所需的200mV 差分需求、并且表示所述系统的衰减量可接受。

     

    3) 3)     可以根据驱动器到接收器计算衰减、但不包括外设串联电阻。 这意味着、在具有4个节点的系统中、只能估算两个最远节点之间的衰减(假设所有失效防护串联电阻相同)、因为这些节点之间的电缆损耗最大。 向总线中心添加额外节点不会增加信号衰减(不考虑信号反射和额外负载)。

    在向多个节点提供失效防护偏置时、务必确保总线不会过度偏置、并且仍允许所有驱动器在总线上拉一个有效差分电阻(主要极性与失效防护条件相反)。 这反映在单位负载计算中。 当前选择的值将通过图示的失效防护电路向总线添加22.4单元负载。 降低总线上的负载可能会提供更好的性能。 理想总线能够在32单元负载下运行、但许多实际系统在这种情况下会很困难。 您可以考虑使用不同的电阻器值来减小这些电路所产生的负载。

     

    请告诉我这些信息是否有意义。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    客户使用 Excel 文件中的 LTSpice 进行仿真。

    因此、包含端接电阻 器的 LTSpice 和客户计算结果匹配良好。  (输出电压为5V 时、VID=0.9212)

    LTSpice 仿真是否有任何问题?  您能否就该仿真的电路不匹配提出建议?

    如果客户使用176 (也有一些节点)、则客户认为所有节点都需要 R3 来  设计失效防护 (包括 短路保护)。 正确吗?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    应用报告中的值仅用于显示失效防护电路所增加的衰减。 由于这些值以 dB 为单位、因此可以将它们添加到根据电缆损耗为您的系统计算的衰减值中。 请注意、只应在接收器(A 和 B 引脚)上添加串联失效防护电阻(R3)。 如果这些电阻器包含在总线和驱动器之间、则信号将具有高度衰减。  

    等效电路的最终原理图如下所示:

    请注意、不存在 Vcc 电源-而是使用交流信号接地。  

    我使用上述模型运行的仿真导致总系统衰减接近-1.7dB。 当失效防护网络被移除时(R3、R8短接;R4、R5开路)、系统衰减显示为接近-1.2dB。 仅模拟失效防护电路(R1、R9短接;R2、R12开路)会产生-0.45dB 的衰减。 请注意、这些值与总系统衰减相加。 我之前的回复中使用的公式将显示由于失效防护网络而出现的相同衰减。

    如果客户使用176 (也有一些节点)、则客户认为所有节点都需要 R3 来  设计失效防护 (包括 短路保护)。 正确吗?
    所有需要总线短路保护的节点都需要 R3。 同样、该串联电阻不应包含在网络的驱动器侧-仅在接收器之前。  

    请告诉我这是否有意义。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您的热情支持!!

    谢谢

    穆克