This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD11:开路保护

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/875751/sn65hvd11-open-circuit-protection

器件型号:SN65HVD11

团队、  

我的一位客户有以下问题:

我们目前在接收器配置中有问题的器件、我尝试了解开路保护。 这种保护是否需要同时打开两个输入(A/B)才能生效、或者是否可以打开任一输入?

如果器件配置为发送配置、并且使用 R 引脚监测输出状态、则 R 线是否需要上拉电阻或是否可以保持无偏置?

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    是的、通常两个输入都需要打开。  通过使用于确定输入为高/正还是低/负的开关阈值稍微为负(而不是恰好以0V 差分为中心)来实现失效防护功能。  这使得导致差分输入电平接近0V 的条件(例如 A 和 B 之间短路、输入信号丢失或无外部偏置的空闲总线)被报告为"高电平"信号。  如果您只有一个输入打开、另一个以正常振幅进行切换、则 A 和 B 之间仍可能有足够大的差分来检测高电平和低电平状态。  (您可能需要参考此最近的主题以获得更多说明: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/875126/3237902)。

    当通过将/RE 接至低电平时、R 输出使用一个不需要外部上拉功能的推挽输出结构。  但是、如果接收器被禁用(/RE 高电平)、输出将变为高阻态  在这种情况下、上拉电阻器有助于确保相应的 MCU 输入偏置为有效的逻辑电平。

    请告诉我这是否不清楚、或者您是否有任何其他问题。

    此致、
    最大