This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15EA101:选择交流耦合电容器参考数据表 SNLS235H 图3

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/875758/ds15ea101-selection-of-ac-coupling-capacitors-reference-data-sheet-snls235h-figure-3

器件型号:DS15EA101

您好!

在 DS15EA101数据表的图3中、1uF 电容器用于将差分输入信号交流耦合到 DS15EA101。

1uF 值是如何确定的?

可以使用更小的值(475pF)。

感谢您的考虑

Rob Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    选择交流耦合电容是数据模式和工作数据速率的函数。 在设计中、有大约1.23K 欧姆电阻。 1uF 电容的1.23K 电容可提供大约1.23mS 的电流。 这意味着、只要所需数据速率下的零或1总数小于1.23mS -考虑或给出并采用不同的容差-那么器件就不会受到数据模式和数据速率导致的直流漂移的影响。 要检查475pF 是否正常、您应检查您的数据模式在操作数据模式下的最大零数或1数、并确保远小于475e-12 * 1230或大约0.6nS。 建议您使用1uF 电容器或接近的器件来适应不同的数据模式/速率。  

    此致、Nasser