This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3080E:RS485保护应用手册

Guru**** 2535110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3080E, SN75ALS176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/875145/sn65hvd3080e-rs485-application-note-for-protection

器件型号:SN65HVD3080E
主题中讨论的其他器件: SN75ALS176B

你(们)好

我的客户对以下应用手册有一些疑问。

请提供支持吗?

什么是 U.L.  (UL? UITM)

A dB 是多少?

您能告诉我每个参数的计算方法吗?

此外、客户还计划使用 SN65HVD3080E。

他们是否应该考虑 使用 a)实现失效防护电路?   

请  具体解释第2.2节吗?

客户应该如何考虑-6dB?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    UL 描述了所示网络的等效单位负载。 请参阅有关此概念的2.1节。

    2. a、dB 表示所示网络增加的信号衰减、以 dB 为单位。 请参阅有关此概念的第2.2节。

    SN65HVD3080E 特有内部失效防护偏置。 这将使接收器保持在已知状态、并在不显著影响总线电压的情况下提供轻微的噪声抗扰度。 根据系统需求、建议添加外部失效防护偏置网络、以提高接收器抗噪能力并偏置其他可能没有集成失效防护功能的节点。 您选择采用哪种方法将取决于系统要求和限制。 引用的文章可用作此过程的指南。

    4.第2.2节是指信号衰减和失真。 本文介绍影响此注意事项的两个主要因素是电缆特性和故障安全网络的额外衰减。 电缆制造商通常会在一系列信号频率中包含这些属性、图7中列出了失效防护方法 a)中增加的衰减。 将总信号衰减保持在-6dB 以下是一种良好的经验法则(良好做法)。 如果系统在设计中接近或超过此值、您可以考虑使用无串联电阻(b 和 c)的失效防护方法、以避免衰减进一步增大。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    关于#1和 #2 (UL 和 A.dB)

    请通过具体示例告诉我计算方法吗?

    谢谢

    穆克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    在第2.1节中可以找到 UL 计算的一个示例。 此处、我们计算 了 SN75ALS176B 的 UL。 一个 UL 被定义为一个替代状态负载、此负载在12V 的最大共模电压下(或者在-7V 下为0.8mA)允许1mA 的电流。  SN75ALS176B 指定接收器输入电阻为12k 欧姆。 在12V 总线应力下、这将允许1mA 的电流流经器件(Vstress / Rinput = I)。 因此、我们可以将 SN75ALS176B 定义为具有1 UL 的等效电阻。  

    要计算终止方案的 UL、可以采用相同的方法。 对于上面的电路"A"、如果我们在驱动器上施加12V 应力、我们将发现流经失效防护电阻器的电流等于电压除以电阻器值(Vstress / RFS = I)。 这使 Vstress / RFS = 12V /(2500 + 110)= 4.60mA。 这相当于 UL 4.6。 上图假设接收器的 UL 为1、此电路的 UL 总数为5.6。

    2.增加失效防护电路后的信号衰减可使用稳态条件进行估算。 由于添加了串联电阻、这仅出现在电路"A"中。 驱动器和网络之间产生的分压器可用于计算损耗。  

    可通过由 R3、R1和接收器电阻 Rrec 形成的电阻分压器计算该串联电阻的衰减;A = 20 * log{(R1 || Rrec)/Rtot}、其中 Rrec 是接收器电阻、Rtot 是总电阻 R3 +(R1 || Rrec)。 由于假定接收器的 UL 为1、因此假定电阻为12k Ω。 插入值后、我们将接收器(R1 || RRec)=(2500 Ω|| 12000 Ω)= 2069 Ω;Rtot = 110 Ω+ 2069 Ω= 2179 Ω。 最后,A = 20 * log (2069/2179)=-0.45dB。 该图将其舍入到-0.5dB。  

    同样的过程也可应用于第二行、以找到 A =-0.98dB。

    请告诉我这是否合理、或者您是否有任何其他问题。

    此致、
    Eric