Other Parts Discussed in Thread: PCF8574, PCF8574A
您好!
我对 PCF8574器件有两个问题:
1。
PCF8574和 PCF8574A 之间的电气差异是多少(除了地址范围)?
我知道文档 scyb031。 在一个 E2E 主题中、我已经了解到、对于新设计、最好使用 PCF8574A。 因此、我假设存在电气改进(?)。
2.
我们使用4个端口引脚作为输入(P0至 P3)、另4个用作输出(P4至 P7)。 在输入上、我们有4个连接到 GND 的开关。 加电后、所有端口引脚充当具有弱高侧电流源的各自输出( 所有位都具有逻辑1)。
加电后、我需要将4个输出切换至逻辑0状态。 因此、我必须将0x0F 写入 I/O 扩展器。 在我的数据表中、当我这么做时、较低的4个端口引脚将在短时间内激活第二个高侧 FET (IOHT、在图16中)。 该电流是否限制为特定值? 此时可以关闭 P0至 P3上的所有4个开关、因此端口引脚直接连接到 GND。 或者、仅当端口引脚必须从逻辑0状态更改为逻辑1状态时、该第二个高侧 FET 才会被激活吗?
谢谢、此致、
Patrick