This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:SN65DSI83-Q1工作不稳定。 图案工作正常。

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878595/sn65dsi83-q1-sn65dsi83-q1-unstable-work-pattern-works-fine

器件型号:SN65DSI83-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65DSI83DSI 调谐器

你好

 

我想用显示运行 SN65DSI83-Q1、其时序如下。

带桥的 PCB 是我们的项目、基于您的评估板原理图、专为100 Ω 阻抗而设计。 初始化通过微控制器发送、源 DSI 信号来自 IMX8M。

该 IC 的时钟 LVDS 和 DSI 时钟可正常工作。 当我想将 DSI 转换为 LVDS 时、屏幕稳定会出现问题–通常是黑屏、当源更改图像时不会刷新。 有时、当屏幕几乎符合预期时、我必须等待大约5秒、并且从一个边缘刷新。 接下来、当我更改源图像时、显示不会更改图像、因此图像仍然相同。 其他问题是角中的图像-被切断(此问题在阵列中不会出现):

您可以检查我的初始化代码吗? 你是否有任何想法,我怎么做了?

此致、
Mateusz

e2e.ti.com/.../SN65DSI83_5F00_Q1_5F00_init.c