This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:空调应用

Guru**** 2895430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3082E, THVD1500, SN65HVD888, SN65HVD1794, THVD1419, THVD2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/875033/sn65hvd3082e-application-in-air-conditioner

器件型号:SN65HVD3082E
主题中讨论的其他器件: THVD1500SN65HVD888SN65HVD1794THVD1419THVD2410

大家好、

我注意到、SN65HVD3082E 在空调方面取得了成功。 我对此有一些疑问:

1. 客户在应用空调时会注意到 RS485-TRX 的哪种规格?

2. 为什么 SN65HVD3082E 可能是空调中的明星器件?  与竞争对手相比、SN65HVD3082E 的优势是什么?

感谢您的回答。

此致、

黄威斯利

电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    许多 HVAC 应用的一个常见现象是、它们可能涉及大量以较低数据速率运行的节点、但在不理想布线的电缆网络之间进行相对较长的通信(由于建筑限制)。  在这种情况下、SN65HVD3082E 的驱动器压摆率控制是有益的、因为它允许支持所需的数据速率、但有助于减少由于接线中存在未端接的"存根"连接而在某些应用中可能出现的信号完整性问题。  您可以通过此视频了解有关此类问题的更多信息:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-rs-485-best-practices-implementing-rs-485-transmission

    也就是说、THVD1500是一款与 SN65HVD3082E 引脚相同的较新器件。  此器件的功能相似、但可提高 ESD 抗扰度、从而有助于实现更可靠的终端解决方案(减少现场故障/客户退货等问题)。  与 SN65HVD3082E 相比、我通常会推荐此器件用于新设计。

    这两种器件都是"基本"RS-485收发器、适用于成本敏感型应用、这些应用不会实现额外功能或极高的保护级别(除了 THVD1500的 IEC ESD 性能)。  但是、在许多 HVAC 应用中、需要更多的功能。  例如、一些用户希望能够纠正现场技术人员可能发生的误接线。  SN65HVD888器件可通过自动感应 A/B 线路的切换并进行校正来提供帮助。  SN65HVD1794还能够反转信号极性以纠正这一问题、但也可以在信号线路上承受高达+/-70V 的电压-这在 RS-485信号和更高电压电力线之间可能存在短路的情况下非常有用。

    此外、某些应用可能需要承受更高的瞬态浪涌电流(例如 IEC 61000-4-5中定义的电流)。  在这些情况下、可以在 PCB 上使用 TVS 二极管。  不过、作为替代方案、可以使用 THVD1419器件。  这集成了一个能够承受2500V 浪涌的 TVS、从而无需外部 TVS。  这有助于减少系统组件数量和 PCB 空间。  您可以在以下技术文章中阅读有关此功能的更多信息:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2019/03/29/can-your-rs-485-communication-survive-the-great-outdoors

    我希望这一切都很清楚-如果您有任何问题、请告诉我们。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

       THVD2410是另一款适用于 HVAC 的 RS-485收发器。 它是一款3.3V 至5V 电源、0.5Mbps 半双工 RS-485收发器、具有+/-70V 总线故障保护、12kV 内置 IEC 61000-4-2 ESD 保护和+/-25V 共模电压范围。 总线故障保护可防止收发器对高达70V 的电压短路。 更宽的共模电压范围可在更大的接地电势差下工作、从而实现长电缆通信。 12kV 内置 IEC 61000-4-2 ESD 保护有助于提高系统级可靠性和稳健性。 THVD2410是 HVAC 中使用的一个很好的器件。

    谢谢、此致、

    Kankan Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回复。 SN65HVD3082E 的数据表中没有关于压摆率控制的介绍。

    请您为我指出这一章吗?

    此致、

    黄威斯利

    电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kankan、

    感谢您的回复。

    此致、

    黄威斯利

    电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wesley、

    根据驱动器开关特性表中的上升时间(tr)和下降时间(tf)规格、压摆率限制很明显。  9.2.1.2节介绍了这些上升/下降时间对网络拓扑的影响。  简而言之、更好的压摆率控制可提供更长的上升/下降时间、从而在观察到明显的信号完整性损失之前允许网络上的更长的未端接存根。

    此致、
    最大