This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP102:"差分输入阈值"vs "共模电压"

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/892041/ds25cp102-differential-input-threshold-vs-common-mode-voltage

器件型号:DS25CP102

大家好、

您是否有显示 "差分输入阈值"与"共模电压"的数据?
根据 LVDS 规范、 VCM 的最小和最大电源轨上的差分输入阈值应小于+/- 100mV。
因此、我可以理解它的最大点、但我的客户希望知道它应该是最小的电压。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Takashi-San、

    数据表同时测试输入共模电压和差分输入阈值。  它使用100mV 输入电压并在共模0.05V 和 VCC-0.05V 时检查器件响应。

    对于@ 0.05V 的最小 VCM 测量 、IN+/-上的输入电压为100mV 和0.0V。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee - San、

    为了确保差分电压阈值在两个点之间的间隔内为±100mV、我认为它应该有相对于 VCM 单调增加或减少的趋势、哪个条件是最小值和最大值?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    我已找到这些器件的特性数据。

    实际 VTH 数据远低于数据表规格。

     拆分     N       平均    中位     Sigma       最小值         -    6 Sigma %FAIL  +6 Sigma

    Vth_N0/被分组为:Vth_N0 (mV)
               6456   -2.1676        -2     5.4311       -32          18     -34.754  0.00    30.419  0.00

    平均值为-2.1676mV、VCM 上的最小值为-32mV、最大值为+18mV

    Vth_P0/已分组至:Vth_P0 (mV)
              6456  -0.0607 3.2e-11    5.4835       -20          34     -32.962   0.00     32.84    0.02

    平均值为-0.06mV、VCM 上的最小值为-20mV、最大值为+34mV

    此致、

    Lee