This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS10BR150:未使用的引脚和带有外部端接电阻器的输出电压

Guru**** 2897130 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR110, DS25BR120, DS10BR150, DS25BR100, DS25BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873804/ds10br150-unused-pin-and-output-voltage-with-external-termination-resister

器件型号:DS10BR150
主题中讨论的其他器件:DS25BR110DS25BR120DS25BR100DS25BR150

你(们)好

 

我们的客户正在考虑以下选项之一、因此希望使用相同的布局。

 

DS25BR110

DS25BR120

DS10BR150   

DS25BR100   

DS25BR150   

 

 

DS10BR150/DS25BR150的1引脚和4引脚为 NC。

如果这些引脚连接到 GND 或 VCC,是否有任何问题?

 

所有上述5种产品的输出电压均可为350mV,具有外部100 Ω 终端电阻器?

我们的客户认为这是可以的、因为数据表描述的差分输出电压为350mV、测试条件 RL = 100 Ω。

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    将 NC 引脚连接到 GND 或 VCC 没有问题。

    当负载= 100欧姆时、在负载上测得的峰间电压将为700mV。  每个引脚(OUTP 和 OUTN)单独具有350mV 的输出摆幅。  由于它们是差分的、因此摆幅是180度的相位差。  如果由示波器测量、则得到的波形 OUTP - OUTN 将为700mV 波形。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     

    请让我确定为什么差分电压为700mV。

     

    客户认为差分电压将为175mV、这是因为连接了内部100欧姆、外部100欧姆、并有并联。(=3.5mA * 100欧姆// 100欧姆)。

     

    如果仔细检查一下它为什么是2*350mV,我会非常感谢。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    随附的图形显示了 DS25BRxxx 器件的输出幅值。

    此致、

    Lee