This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:I2C SDA 线路正在加载(压降)

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, P82B715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/875597/tca9509-i2c-sda-line-is-loading-voltage-dropping

器件型号:TCA9509
主题中讨论的其他器件: P82B715

您好!

上面是为我的配置附加的映像。 现在、当我尝试将数据从主设备发送到从设备时、我的 sda 线路上的电压会下降。 (下面是附加的图像。 ) P82B715至 TCA9509的连接通过20cm 电缆进行。 (我尝试通过连接到 TCA9509的 MSP432launchpad 与我的从器件通信、但工作正常)。 但是当我尝试通过 P82B715 缓冲器从主设备进行通信时,我会得到以下错误。

您能检查一下、并告诉您为什么会发生这种情况吗? 是因为缓冲器的驱动强度不同、我看到只有 SDA 线路出现错误行为。

此致

Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vishal、

    您能否提供 TCA9509的原理图?

    我的初始想法:

    P82B715是一款用于连接另一个 P82B715的器件(通常不会将其连接到 TCA9509)。

    330欧姆非常强。 您可能违反了 TCA9509的 IOL。 我还不知道 TCA9509连接到哪一侧(A 侧连接到330欧姆?) 一侧具有内部电流源、不希望看到上拉电阻器(如果可能、请保持弱~10k~20k)。

    -Bobby