This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9543A:当提供 VCC 时、VDPU0或 VDPU1是否可以断电?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883117/pca9543a-when-vcc-is-supplied-can-vdpu0-or-vdpu1-be-power-off

器件型号:PCA9543A

您好!

我是来自日本的 Sesumi。

我对 PCA9543A 的运行有疑问。

在我的系统中、VDPU0或 VDPU1可以 在提供 VCC 的正常操作下断电。

这是 PC9543A 可以接受的吗?

如果不可接受、建议在 SDA/SCL 上添加下拉至 GND 吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sesumi-San、

    在未供电的情况下、只要端口在此状态下被禁用、下游 I2C 线路上就不需要下拉。 如果禁用端口时这些引脚的漂移远低于 GND、则通信可能会中断、但是这些线路上的未供电从器件可能会提供足够强的偏置来防止这种情况。 确保在断电之前禁用这些端口。 否则、可能无法在主器件 SCL 和 SDA 线上进行通信。

    如果您对您的应用有任何其他问题或特殊问题、请告诉我。  

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您的回复。

    我知道,在 VDPU*被移除之前,有必要禁用 I2C 下流端口。  

    您的建议非常清晰和有帮助。

    谢谢!

    此致、

    Sesumi