This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:电源要求

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811S-Q1, DP83826EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883063/dp83tc811s-q1-power-supply-requirements

器件型号:DP83TC811S-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83826EVM

大家好、

 DP83TC811S-Q1消耗的最大负载电流是多少?  IDDA-SGMII-ACT 是否是我们应该设计的最坏情况负载?

我的客户尝试选择一个器件以3.3V 为这个芯片供电、但是数据表中的要求非常清楚。 除了最大电流之外、我们还需要考虑输入电源的任何特定噪声要求吗? 我们正在考虑使用直流/直流而不是 LDO。

该 EVM 使用1.5A LDO、但我们希望了解是否可以改用功耗更低的器件来节省成本。  

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    您将选择哪种类型的 MAC 接口? 我们在数据表中显示的不同电流消耗取决于这一点。  

    了解接口类型后、您可以从活动/正常模式中增加 I_DDIO 和 I_DDA 最大值的最大电流  

    谢谢、

    Cecilia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如:

    如果您选择3.3V 并使用 SGMII 6线作为 MAC 接口、则在工作/正常模式期间、3.3V 运行时的最大电流为50mA、在135mA 时、I_DDA 工作/正常模式下的最大电流为50mA。 (如果您计划为这两个电源轨使用相同的 LDO)  

    至于直流/直流、我们的全新 DP83826EVM 采用了开关频率较低的降压转换器、您可以查看该转换器、它似乎对 EMI/EMC 没有影响