This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A-Q1:Rohm 兼容解串器的 BU90R104吗?

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/875270/sn65lvds93a-q1-is-bu90r104-from-rohm-compatible-deserializer

器件型号:SN65LVDS93A-Q1

您好、 是否可以将 SN65LVDS93A-Q1与其他供应商的 LVDS 串行器/解串 器(如 BU90R104)配合使用?  

Ito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    从较高层次看、应该没有问题、但我们没有对另一个供应商的器件进行深入的技术分析、以便了解在连接这两个器件时是否可以满足所有时序裕度和直流电气电平。 客户可以参考我们的直流和交流电气数据表参数、了解 SN65LVDS93A-Q1的输出 LVDS 信号、并与其他供应商的 LVDS 输入信号特性进行比较。 如果这些匹配正确、则对应一起工作。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Casey

    顺便说一下 、SN65LVDS93A 和 SN65LVDS94的典型电缆长度是多少?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    我们没有这些器件的详细电缆长度信息、但典型应用使用 FPC 电缆、该电缆通常介于~0.05m - 0.6m 之间

    此致、

    Casey