This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306设计问题

Guru**** 2978800 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/875164/pca9306-pca9306-design-issue

器件型号:PCA9306

我在设计中使用 PCA9306 (ASR9K Blackbolt RP)。 我注意到奇怪的行为。 禁用器件时、I2C2信号的电压为1.45V、启用器件时、I2C2信号的电压为2V。 这是预期吗? 以下电路是否正确? 请注意、I2C2上拉至3.3V_AUX、I2C1上拉至1.8V。 请尽快分享您的评论。

 e2e.ti.com/.../PCA.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dilip、您好!

    在原理图中、您的器件设置不正确。 数据表的图7显示了客户使用的常见错误设置。 图6是您应该为其设计的。 第8.1.2节介绍了设置错误的原因。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 谢谢你。