Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9306 我在设计中使用 PCA9306 (ASR9K Blackbolt RP)。 我注意到奇怪的行为。 禁用器件时、I2C2信号的电压为1.45V、启用器件时、I2C2信号的电压为2V。 这是预期吗? 以下电路是否正确? 请注意、I2C2上拉至3.3V_AUX、I2C1上拉至1.8V。 请尽快分享您的评论。