This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3085E:当 A 或 B 短路时、接收器输出如何

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3085E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/875126/sn65hvd3085e-how-is-the-receiver-output-when-either-a-or-b-is-short

器件型号:SN65HVD3085E

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 SN65HVD3085E 并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

当 A 或 B 短路时、我们确认接收器状态。 另一侧正常。

我们应在数据表 P.15表2中使用哪种条件。

输出是由 VID(VA-VB)条件决定还是失效防护高电平?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inoue-San、您好!

    实际上、在所有情况下、输出始终由 VID 决定(假设接收器已启用)。  如果高于 VIT+、则输出将为高电平;如果低于 VIT、则输出将为低电平。  表2中列出的三种失效防护情况都是可能导致 VID 接近0V 的情况。 这高于最大 VIT+阈值、这会导致输出高电平。  如果这不清楚或您有其他问题、请告知我们。

    此致、
    Max Robertson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢你的答复。

    我知道输出电平取决于 VID。

    在这种情况下、输出将是高电平。

    感谢您的大力帮助与合作。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    此致、

    新一