This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:信号检测问题

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883233/dp83822if-signal-detect-questions

器件型号:DP83822IF

大家好、

我的客户尝试将媒体端连接到100BASE-FX 并使用 LED_1/GPIO1作为信号检测。

请在 下面帮助我回答我客户的问题吗?

输入信号是否应遵循表7.5 VDDIO VIH/VIL 电平? 我的客户希望再次检查它、因为其他供应商定义 IT 信号检测遵循 LVPECL。

2. DS p. 40 8.4.4.2建议在100BASE-FX 时使用信号检测。 在这里不使用信号检测的缺点是什么?

关于以下陈述:

如果光纤模块和 DP83822之间的电气链路断开、断开或以其他方式中断、则仅通过 MDIO/MDC 接口启动软复位、链路才会恢复。

在光纤断开连接的情况下、信号检测是否继续检测? 我的客户对此很关心、因为它可能需要软复位。   

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    Itoh、您好、是的、因为它是一个 IO 引脚、它可以跟随 VDDIO。  

    缺点是如果您更愿意将 LED_1用作信号检测、则不能将其用作指示器或 GPIO。  

    3.根据声明,如果在两个伙伴都打开时断开连接,则需要通过执行软重置来恢复链路。  

    谢谢、

    Cecilia