This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3221-Q1:需要 SN65C3221IPWRQ1 FMEDA 数据才能获得 ISO26262认证

Guru**** 2503045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/875453/sn65c3221-q1-need-sn65c3221ipwrq1-fmeda-data-for-iso26262-certificaiton

器件型号:SN65C3221-Q1

你(们)好  

我们需要 SN65C3221IPWRQ1 FMEDA 数据来获得 ISO26262认证,您能提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    我们可以通过电子邮件跟进有关如何向产品线团队申请此类安全相关文档的说明。

    最大