This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:通信速度是否会受到信号质量的影响?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883155/dp83822i-will-the-communication-speed-be-affected-by-the-signal-quality

器件型号:DP83822I

大家好、

我的客户正在使用 DP83822I。 DP83822I 端和合作伙伴端均配置为自动协商模式。 在正常状态下、如果两侧均配置为自动协商、则通信速度应协商为100Mbps。 我的问题是:

如果环境非常糟糕并且干扰了通信电缆、通信速度是否会自动从100Mbps 降至10Mbps?  当两侧都配置为自动协商模式时、自协商协议中是否存在根据信号质量调整通信速度的机制? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您认为电缆上可能会发生什么类型的干扰? 您将无法根据环境的质量调整速度、因为这很难测量、但是、您可以选择要在自动协商中广播的速度。

    谢谢、

    Cecilia